This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

uniflash找不到设备

Other Parts Discussed in Thread: FLASHTOOL, UNIFLASH

大家好,请教一个问题

我现在在用am335x 的BB开发板,没有nandflash的,我已经把 u-boot-spl-restore.bin   u-boot--restore.img   debrick.scr   flash-image.out   做好了,放到C:\AM335x_Flashtool\images 里了,把电脑的IP也改成了192.168.100.1 ,电脑网口和开发板直连,显示网络应该是连上了的,不过点start flashing 下面没有找到任何的设备也没有进度条什么的。

因为没有nandflash,我知道肯定烧不进去的,不过现在这个情况是正常的么?是不是只有带nand的那种才会显示设备?

  • 你是想通过网络启动的方式烧写还是通过USB口烧写?

    AM335x的BB板子,默认的启动模式中,没有EMAC0启动,如果使用网口启动,你的启动模式修改了吗?另外BB的板子,是芯片1.0版本,不支持USB启动,所以如果想测试USB烧录,建议你使用BBB的板子,BB的不支持。

    另外,就这个Uniflash工具而言,正常情况下,使用USB/EMAC启动模式时,即使板子上面没有nandflash,设备是应该能够被正常发现的,就是在你点start后,板子的信息会出现在下面的status view框中。

  • 我想直接通过网口烧写,我现在手里的这个是紫色的那款,上面没有拨码,他的启动模式如何修改呢?谢谢。

  • 紫色的板子,有双网口和屏幕的吧?这个应该是StarterKit。

    对着这个原理图改就好了:http://www.ti.com.cn/tool/cn/tmdssk3358

    StarterKit原始的设置启动模式为:10111 -》MMC0, SPI0, UART0, USB0。

    你只要改成带有EMAC0启动的就行了。

  • 您好,我现在把R160焊掉了,启动模式应该是00111(启动顺序EMAC1,好像没有EMAC0的),我用网线直连电脑(电脑IP  192.168.100.1),板子上电后uniflash里还是没有提示设备,两个网口都试了都不行,网口黄灯是闪的,上电过了一会4个user灯都亮了。

  • 不好意思,我前面描述的“EMAC0"意思就是指的第一个网口,这个标号应该是EMAC1,手册上面写的是对的。

    用网口启动的话,你连在EMAC1上面就好了。在我之前很早版本的测试中,网口启动时候,板子和电脑必须通过交换机相连,直连是行不通的。建议你拿一个交换机(或者是路由器,关掉路由器的DHCP功能),进行测试,应该没问题的。参考如下:

    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/51935.aspx

    注意: 当使用 EMAC 启动时,不要使用网线直连板子和电脑,使用交换机或者路由器(关闭 DHCP 服务),确保网段内,没有其他的 DHCP 服务器。AM335x 目前仅支持网口 1 的启动 。
    参考: u-boot-am33x/doc/am335x.net-spl/README. AM335x TRM

  • 我把开发板和电脑都接到一个8口的TPLINK上了,uniflash还是没有发现设备。

    我后来按照那个PDF在linux上试了一下,minicom没有任何输出。

    开发板会过一段时间才用别的方式启动,比以前慢了,应该有先寻找EMAC1启动。

  • 注意一下SYSBOOT[7~6]这两个bit是决定模式配置的,这两个bit有做配置吗?

    我看了紫色的starterkit的原理图,原始的设计中没有网口启动,所以这两个脚没做配置。默认的配置是00,代表MII模式,这是是不对的哦。

    需要改成10,即把下拉电阻R38去掉,然后焊上R157,在进行测试。

  • 现在minicom已经出东西了,uniflash也识别设备了,最后发现网线是坏的,不好意思,R38和R157已经改了,所以现在也说不好这两个要不要改,不管怎么说已经连上了,多谢支持。