This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TDA4VM-Q1: linux 下CCS调试问题

Part Number: TDA4VM-Q1

在UBUNTU10.04环境下,SDK版本为ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11,在参考官方的CCS的初始化步骤的时候,加载launch.js脚本过程成出现了以下错误,无论重启电脑还是重启JTAG都不行

js:> loadJSFile ("/home/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11/pdk_jacinto_08_05_00_36/packages/ti/drv/sciclient/tools/ccsLoadDmsc/j721e/launch.js")
Connecting to DMSC_Cortex_M3_0!
Fill R5F ATCM memory...
Memory verification failed at address 0x61000000 (/home/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11/pdk_jacinto_08_05_00_36/packages/ti/drv/sciclient/tools/ccsLoadDmsc/j721e/launch.js#107)

windows下的CCS,这个步骤是可以过的,但是windows的CCS会出现其他的路径符号导致无法加载镜像的问题,在ubuntu下,每次都是到这个步骤出错。请看是ubuntu下需要再做什么操作或者配置才能解决这个问题?

  • 您好,

    对于您在Ubuntu 10.04环境下使用ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_05_00_11进行初始化时遇到的问题,可能是由于Ubuntu 10.04的版本过于陈旧,不支持最新的SDK版本导致的。

    建议您尝试以下操作:

    1. 更新操作系统:考虑升级到较新的Ubuntu版本,以确保与最新的SDK版本兼容。

    2. 使用支持的操作系统版本:查看SDK的系统要求和兼容性文档,确保您的Ubuntu版本符合要求。

    3. 使用支持的CCS版本:确保您使用的CCS版本与SDK版本兼容。可能需要升级CCS到与SDK版本兼容的版本。

    4. 检查路径和文件:确保路径和文件名的大小写和拼写正确。Ubuntu对路径和文件名的大小写敏感。

    5. 检查JTAG连接:确保JTAG连接正常,尝试重新连接JTAG。

  • 不好意思,写错了,环境是UBUNTU18.04,是按照官方的文件要求的配置

  • 您好,您也可以重复上述操作,如有其他问题,随时交流,谢谢!