This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8168

Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

如果两个摄像头同时采集均由VIN0进,经过VIP_PARSER0后会分成各自的两路吗?PRI path 和AUX path同时分别处理来自一个摄像头的一路吗?

  • 你说的PRI path 和AUX path 指的是显示,而VIP_Parser 是采集。这两者没有必然的联系啊。。。

  • 嗯 我没有说清楚,这是两个问题;

    1.VIP_PARSER将采集到的视频分离时,是按照“每个摄像头采集的视频为一路”的原则将输入视频分成N路?还是按照“来自同一个TVP5158的多路视频为一路”的原则将输入视频分离?

    2.HDVPSS中的PRI PATH 和AUXpath 是可并发处理视频的。那么他们处理视频时,是这两路同时处理一路视频?还是分别处理不同路视频?

    这两个问题是相关的,我就放在一起了。其实我还有一个问题:aux path这条通路只有在dual display和PIp mode下才使用吗?

    求指教