This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

J721S2XSOMXEVM: 如何连接CSI摄像头以及CSI摄像头型号?

Part Number: J721S2XSOMXEVM
Other Parts Discussed in Thread: J721EXCPXEVM, TIDA-050023

我正使用J721S2XSOMXEVM+J721EXCPXEVM 通用处理器板开发套件,请问如何连接dvp摄像头以及CSI摄像头,底板上只有一个CSI2 EXP,也没有附带的转接头或者转接板,请问如何连接摄像头,支持什么型号的摄像头?谢谢!

  • J721S2XSOMXEVM底板上只有一个CSI2 EXP接口,可以通过该接口连接CSI摄像头。由于该底板没有附带的转接头或转接板,您可以使用TI公司提供的CSI转接板(例如:TIDA-050023),将CSI摄像头连接到CSI2 EXP接口上。

    该开发套件支持多种CSI摄像头,例如OmniVision OV10640、OV10635、OV10650、OV10630等。您可以根据您的应用需求,选择合适的CSI摄像头。

    对于DVP摄像头,由于该底板上没有DVP接口,因此无法直接连接DVP摄像头。如果您需要使用DVP摄像头,请考虑使用其他支持DVP接口的开发板或添加DVP转接板。

  • TIDA-050023看起来不像是连接摄像头的转接板而是以太网的,请问在哪里找到CSI摄像头转接板的相关信息,开发板的用户手册和SDK文档中也没有提到,可否发个链接?

  • TIDA-050023看起来不像是连接摄像头的转接板而是以太网的,

    您好,是的,TIDA-050023是一款以太网转接板,而不是CSI摄像头转接板。