Part Number: AM3352
我们使用I2S接口,外接音频设备,怀疑时钟播放完后恢复回默认时钟频率,导致音频的DSP无法接收数据,驱动是否有修改方法,能在播放完音频,位时钟BCLK保持原频率,确保DSP端数据完全转换完成?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在AM3352上使用I2S接口播放音频时,确保数据的完整性和时钟频率的稳定性非常重要。如果在切换歌曲时出现前一个数据包不完整的问题,可能是时钟频率恢复到默认状态导致的。
您可以尝试以下方法:
1. 检查音频驱动和配置:确保音频驱动和配置正确设置,包括时钟频率、数据格式和传输模式等。确保在切换歌曲时,音频驱动正确处理时钟频率的变化。
2. 软件控制时钟频率:您可以尝试通过软件来控制时钟频率的变化。在切换歌曲之前,通过修改相应的寄存器或配置参数,将时钟频率设置为保持原频率,确保DSP端能够完全转换数据。
3. 使用外部时钟源:如果可能,您可以考虑使用外部时钟源来提供稳定的时钟信号。这样可以避免时钟频率在切换歌曲时恢复到默认状态的问题。
4. 调整缓冲区大小:如果问题仍然存在,您可以尝试调整音频数据的缓冲区大小。增加缓冲区的大小可以提供更多的时间给DSP端进行数据转换,从而减少数据丢失的可能性。