当前使用dm8127 RDK3.5,sensor是AR0331,请问能否使用宽动态功能?如果可以,该如何开启,谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当前使用dm8127 RDK3.5,sensor是AR0331,请问能否使用宽动态功能?如果可以,该如何开启,谢谢
您好,请问如果移植3.8改动大吗?
我当前主要是为了解决晚上车灯开启过曝的问题,想通过调试ISP来解决,请问是否有其他比较好的方法。
谢谢!
你好,
请问你使用的sensor是宽动态的sensor么? 如果不是,你是否有尝试过数字宽动态算法SALRE?
您好,
当前使用的是ar0331 sensor,应该是支持宽动态功能的。
1、您说的SALRE,我试过,在
void *ALG_aewbCreate(int aewbNumWinH,int aewbNumWinV,int aewbNumPix)中设置
gALG_TI_aewbObj.saldre = 1;
但看视频效果,好像没起作用,请问这样设置对吗,是否还需要设置其他地方?
2、GlbceLink中是否就是实现了SALRE功能?但rdk3.5中好像只支持BAYER数据,当前使用的是YUV420格式数据。
谢谢!
你好,
不好意思,没有注意你使用的是AR0331。AR0331可以支持宽动态处理后的图像输出(不需要DM81xx做宽动态处理,sensor自己就处理好了),请问你是否有尝试?
我看AR0331的资料,它的输出是RAW,没有YUV的支持。