Hi Tis:
我想在CCS5.0.3版本里通过工程下的cfg文件配置我的内存分配位置,
就像在CCS4中通过tcf文件的MEM选项自己添加内存分配空间,如下如:

在CCS4 中的tcf文件可以通过Insert MEM来分配独立的空间单独使用,
我发现CCS5下的cfg没有此功能设置,那我可以通过何种方法来配置自己想要的
空间单独使用?还是可以通过platform来设置?
如果我没有建立SYSBIOS工程,也就是没有cfg文件配置的话,那我在普通工程中
又该如何去自己分配一段单独的空间?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi Tis:
我想在CCS5.0.3版本里通过工程下的cfg文件配置我的内存分配位置,
就像在CCS4中通过tcf文件的MEM选项自己添加内存分配空间,如下如:

在CCS4 中的tcf文件可以通过Insert MEM来分配独立的空间单独使用,
我发现CCS5下的cfg没有此功能设置,那我可以通过何种方法来配置自己想要的
空间单独使用?还是可以通过platform来设置?
如果我没有建立SYSBIOS工程,也就是没有cfg文件配置的话,那我在普通工程中
又该如何去自己分配一段单独的空间?
谢谢
你好:
这个是CCS3下面的tcf文件图形化界面配置问题。
在CCS5中,tcf文件仍然可以支持,但需要BIOS5来配置。一般我们都使用BIOS6,也就是RTSC,这时候是配置cfg文件来达到这个效果。