在MCSDK中,提供的NDK的例程HelloWorld,
在常规下,在core0上跑很正常,现在我想要试试在core1上跑可不可以
1、修改配置
如果让core1做QMSS、CPPI初始化,
2、运行,结果如下:
3、于是,单步查找问题,
到DaemonNew这里:
Core1开始运行后台进程
可以看到到这里,DaemonNew没有线程可以运行,开始跑空闲线程。也就是DaemonNew这里应该起的udp线程没有起来。
最后,发现一个更为严重的问题,主机ping板子,竟然是ping不通的???
这是为什么呢?
core0和core1难道是不一样的吗?还是我的配置没有修改完全呢?