如何保证播放音频文件时,AHCLKX能及时切换时钟频率,或者屏蔽开始阶段默认输出外接的时钟信号。

放大后显示

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果您怀疑默认的时钟信号导致连接的DSP端无法接收数据,您可以尝试关闭这个机制进行测试验证。以下是一些可能的修改建议:
1. 检查MCASP模块的配置:首先,您可以检查MCASP模块的配置代码,查看是否有相关的初始化设置或控制寄存器,控制ACLKX的生成和切换。您可以尝试注释掉或修改这些配置,以禁用默认的时钟信号。
2. 修改时钟源:如果可能,您可以尝试修改时钟源,使用其他可用的时钟信号作为ACLKX的输入。这样可以避免使用默认的时钟信号。
3. 修改时钟分频系数:您还可以尝试修改时钟分频系数,以调整ACLKX的频率。这可能会影响到音频数据的传输速率和DSP端的接收能力。
1. 打开MCASP模块的初始化代码文件,一般为mcasp.c或者mcasp_init.c。在其中找到有关ACLKX的初始化设置或控制寄存器的配置代码。
2. 根据您的需要,可以注释掉或修改这些配置代码,以禁用默认的时钟信号。具体的修改方法会因具体的代码而异,以下是一些可能的修改参考:
- 如果您只需要禁用ACLKX的生成,可以注释掉配置ACLKX的相关代码。例如,您可以注释掉以下代码:
/* Enable the clock for ACLKX */ McASPIOModuleClkCfg(mcaspHandle->hwAttrs->baseAddr, MCASP_RX_CLK, MCASP_RX_CLK_SRC, MCASP_RX_CLK_DIV, 0);
- 如果您需要禁用ACLKX的生成和切换,可以修改MCASP的时钟源和分频系数,以使用其他时钟源或者不使用时钟。例如,您可以修改以下代码:
/* Configure the clock source and divider for ACLKX */ McASPIOModuleClkCfg(mcaspHandle->hwAttrs->baseAddr, MCASP_RX_CLK, MCASP_RX_CLK_SRC, 0, 0);
在这个例子中,我们将MCASP_RX_CLK_DIV设置为0,这样就禁用了分频器,MCASP_RX_CLK_SRC设置为0,这样就禁用了时钟源。
3. 保存修改后的代码文件,并重新编译和烧录程序到开发板上。
注意的是,修改MCASP模块的配置代码可能会影响其他功能的正常运行,因此请谨慎修改,并在修改前备份原始代码。