你好:
我之前移植了rtfs库中含有bios的sata的例程,已经可以跑通。目前,我想添加一个uart0的串口功能,看网之前论坛中的讨论,我选择startware库中uart的例程进行移植开发,但是移植一直报错。现象如下:
我将uartecho.c的文件内容复制到我的串口操作函数中,并包含了所需的文件,如下
且我将所需要的lib库也包含进去了,如下图所示
然后进行编译,却报错误,很多函数未定义
现在我不太清楚哪里出了些问题,是环境配置缺少了什么嘛?我是直接使用了rtfs库中sata的例程,在这个基础上添加的startware库,是这个导致冲突的吗?
有什么解决方法吗?