This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

嵌入式H.264视频传输



我是一名在校学生,最近我们实验室买了DM6446这块板子,老师让我用它实现H.264视频的压缩和传输,但是我从来没做过这方面,不知道从何入手,希望各位专家提供一些关于实现H.264传输和显示方面的资料学习一下,最好能有相关代码可以参考学习。我在网上搜到的大多都是用jrtp库实现传输的,但是我没搞懂怎么实现的,也希望专家提供一些代码学习一下,谢谢!

  • 一般的开发板都会有示例程序和说明文档。按照文档,运行示例程序,大概就熟悉程序功能了。

    然后可以根据文档,结合代码,学习TI的程序架构,修改视频编码程序。

    最后移植live555等程序,实现传输功能~

  • 我在网上看到了许多移植JRTPLIB来实现H.264视频传输的,这个也可以吗?我没搞懂,我不知道怎么在嵌入式下用jrtplib来传输H.264视频,最后在客户端用vlc播放器来接收或是其他的上位机来接收

  • 应该也是可以的,我用的是live555

    一般都用vlc来接收码流数据

  • 非常感谢您提供的帮助

  • Hi  GreenTi liu :

          打扰一下,请教您一个问题:

          我现在在用AIC3254采集,通过McASP传输到DM8168进行编码。目前的进度是基本已经调通了,3254采集信号,到8168编码,再到发送RTSP流都没问题。调了N久,但是目前只能支持3254的采样率为44.1KHz,但是我们还想支持48KHz和22.05KHz。我通过修改PLL,将采样率调节到48KHz,但是调节后音频就不对了,出来的声音全是非常大声、刺耳的噪声,不知你有没有什么建议,谢谢

          &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

          另外,我看了你在论坛上发的帖子,发现你的工作与我的工作及其相似,而且我看得出来你有丰富的工作经验。我是14年毕业的,资历尚浅,在工作过程中会产生一些困惑,而我现在的公司也比较小,基本上就我一个人在做音频,遇到问题都不知道与谁讨论,走了很多弯路,不知道我今后遇到问题的时候可不可以请教你?如果可以的话,可否加一下我的QQ?谢谢

        QQ:1107953149

         e-mail: jiangch@genvision.cn、 jchunhua@163.com

        真心希望能得到你的指导,谢谢。