Part Number: TMS320C6678
请教一个中断事件合并后的优先级处理机制问题:
6678的中断合并功能,假如配置时将GPIO8到GPIO15这8个事件通过EVENT combiner合并为一个EVT[2]事件 再将EVT2 映射到INTMUX3 对应的INT15;
那么一旦多个GPIO同时有边沿触发,均会形成INT15的中断触发,这些被合并的事件其内部(GPIO8到GPIO15触发)的优先级如何界定?
是GPIO8(GPIO 8 为82号事件,序号最小)最优先响应后,其它GPIO中断再依次响应一遍么?
还是系统仅会响应一次INT15,其它的GPIO事件由于冲突均会被丢弃?
不知道哪个手册内对这部分有讲解,谢谢。。