Part Number: TMS320C6670
TI专家您好!
我的单板上有2块C6670,每个DSP有i2c的eeprom,没有SPI的flash,每片DSP的SGMII通过交换芯片连接到外部,现在的问题是我用MAC的bootmode启动时,不同的单板发出的bootp包的MAC地址不一样,并且无法分辨哪个MAC地址是DSP1的?哪个MAC地址是DSP2的?我希望能配置固定的MAC地址,使得不同的单板的DSP1发出的bootp包的MAC地址都是我指定的一样的MAC地址,DSP2也是我指定的MAC地址。 请问如何实现?非常感谢!