您好!
我们想观察BBB的启动信息,为此做了如下:
1.将BBB的调试接口J1的1,4,5管脚与USB-RS232适配器(这里是COM5)的对应管脚连接,将PuTTY连接类型设置为Serial,波特率为115200,8数据位,1停止位,无校验,无流控制。
2.利用USB接口为BBB上电,PuTTY不断有信息显示,但是显示乱码,见下图。
但是待BBB启动后,利用PuTTY通过USB访问BBB确是正常的,见下图,似乎不是PuTTY语言设置的问题。
请问如何解决?谢谢!
yigang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们想观察BBB的启动信息,为此做了如下:
1.将BBB的调试接口J1的1,4,5管脚与USB-RS232适配器(这里是COM5)的对应管脚连接,将PuTTY连接类型设置为Serial,波特率为115200,8数据位,1停止位,无校验,无流控制。
2.利用USB接口为BBB上电,PuTTY不断有信息显示,但是显示乱码,见下图。
但是待BBB启动后,利用PuTTY通过USB访问BBB确是正常的,见下图,似乎不是PuTTY语言设置的问题。
请问如何解决?谢谢!
yigang
将BBB的调试接口J1的1,4,5管脚与USB-RS232适配器(这里是COM5)的对应管脚连接
BBB是通过beagleboard community提供技术支持的,您可以到下面的论坛咨询一下是否因为接了适配器引起的乱码。
https://forum.beagleboard.org/