给位好,
经过很长时间的调试,目前我们的已经能够在dm368平台上跑IPNC_RDK开发包,通过IE可以观看到H.264视频。只是目前显示的H.264视频背景是紫色的,我用ITT这个工具color Balance 这个功能基本能够调试出正常图像,目前遇到几个问题还想进一步请教一下:
这个是系统跑起来的H.264视频截图
这个是我通过ITT工具调试后的视频截图。
问题1:用ITT工具调试后部分颜色还是不太准确。
问题2:摄像头对着强光的时候(第二个图手机的闪光灯),会出现图像失真,我截取的raw数据显示的结果也是一样。没有用ITT工具调试任何参数的视频也会有这样的情况,我只是没有在第一个图中表现出来。
问题3:ITT工具Color Balance的参数我无法写入到Flash中,Save Parameters To Nand这个按钮似乎没用
以上问题希望各位能点拨一下我,给点意见,谢谢!