使用CCS软件编译程序的时候,针对asm(" nop“)为什么会报米有定义呢,我哪里设置不对吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 编译器不支持指定的汇编指令。有些编译器可能不支持直接使用汇编指令,需要通过特定的方式来指定汇编代码。你可以查看编译器的文档,确认是否支持直接在C代码中使用汇编指令。
2. 编译器的语法要求。有些编译器对于内联汇编的语法要求比较严格,可能需要特定的语法形式才能正确识别和编译。你可以查看编译器的文档,确认内联汇编的语法要求。
3. 编译器选项设置不正确。在使用CCS软件编译程序时,可能需要设置特定的编译选项来支持内联汇编。你可以检查编译器选项是否正确设置,确保编译器能够正确识别和处理内联汇编。