在用TI提供的Image Tuning Tool进行图像质量调整时遇到以下个问题,向各位请教,希望能得到一些思路。
1.我从sensor抓取1080P的RAW数据,在用color correction时,我按照用户手册上的步骤进行调整,在Raw data property中的设置如下:
2. 当点击OK后图像变成如下图所示:
我试着调整Raw data property中各参数的值,但是都得不到正确的图像。如果将sensor调到720P,用color correction就能得到正确图像。1080P与720P在Raw data property中的参数值只有Image width ,Image height 和header size是不同的,其他相同。
出现图像不正常会不会是Raw data property的值设置不正确导致的?
附件中是我抓的1080P的RAW值。
谢谢各位!