This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CCSV5
C6657EVM
之前我在试用DSPLIB中的FFT时处处碰壁,在网上找了很多贴子也没有说得完整的,下面我分享一下我掌握的使用方法,以DSPF_sp_fftSPxSP函数为例!
1、包含头文件
右键工程名称==>Properties==>Build==>C6000 Compiler==>Include Options添加DSPLIB的头文件位置
2、链接文件&库文件
右键工程名称==>Properties==>Build==>C6000 Linker==>File Search Path添加链接文件和库文件
3、在工程文件#include
4、要做DSPF_sp_fftSPxSP前需要做两个准备工作,(1)brev[64]倒置数组(2)tw_gen ()旋转因子
5、调用DSPF_sp_fftSPxSP(N, x_sp, w_sp, y_sp, brev, 4, 0, N);
例:做 float x_sp [8] = {1,2,3,4,5,6,7,8};的FFT,需要把此数组变成复数数组(重重重重点)
改成:float x_sp [16] = {1,0,2,0,3,0,4,0,5,0,6,0,7,0,8,0};此处的“0”代表复数的虚部,
调做DSPF_sp_fftSPxSP(8, x_sp, w_sp, y_sp, brev, 4, 0, 8);
8:待转换的数据长度(实部+虚部构成一个数据)
x_sp:输入数组的首地址
w_sp:旋转因子的首地址
y_sp:输出数组的首地址
brev:倒置数组
4:为“基4”处理,若改成“2”,则为“基2”处理
8:待转换的数据长度(其实这个参数我也还没有理解,我姑且这样认为,请大神指导)
以上是本人对DSPLIB中的FFT的理解和使用,若有哪里说的不正确的还望指出,谢谢!
学习需要多交流,不能只提问题,解决了问题还望分享,谢谢!
您好,有个问题像请教您。
dsplib.ae66是如何添加到include library file of command file as input中的? 这个路径怎么添加的,
您好,跟楼上一样,有个问题像请教您。
dsplib.ae66是如何添加到include library file of command file as input中的? 这个路径怎么添加的?
还有,刚开始我一直美找到库文件,看你这样库文件这样添加合适吗?
楼主,你好:
我在使用DSF_sp_fftSPxSP这个函数时,采用例程中的旋转因子,程序运行结果与matlab运行结果不一致,不知道你是否碰到
过这种情况?后来我使用下面的链接的网址的旋转因子,运行程序后发现结果与matlab一致;
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/t/25757.aspx
现在碰到的问题是无法找到正确用于DSPF_sp_ifftSPxSP的旋转因子,这个傅里叶变换对与C67xDSP好像不一样,采用相同的旋转
因子。不知楼主是否知道正确的旋转因子。。。
楼主
您好
我在使用DSPF_sp_FFTSPxSP()这个函数的时候,输入一个1KHZ的正弦波,输出的数据非常大,有的甚至超出范围成为无效数据,将这个FFT与其它的函数进行对比,发现前两个数据是对的。后面的数据非常大。我将此函数的源码放在Windows上跑的是对的,基本上得到的数据与理论值相符,就是在DSP里面跑的时候遇到一些奇怪的事情,请楼主帮忙看看。下面是几个数据值,让人费解。
0 : -0.000077, 1 : 0.000000,
2 : -7208423424.000000, 3 : 4698866688.000000,
211 : 4941928259086151000000000000000000000.000000
试试看将#include <DSPF_sp_ifftSPxSP.h>改成#include "DSPF_sp_ifftSPxSP.h"