Part Number: AM625
您好
我想要测试A53与M4F之间的通信,重新编译了rpmsg_char_simple测试程序。
1.在测试过程中,我尝试关掉rpmsg_char_simple测试程序的接受端,让A53一直发送消息,但是不接收来自M4F的回复,预期会造成Vring空间被塞满。但是报错是MBOX队列问题。关于MBOX的Debug我去内核源码/driver/mailbox下面找,没有找到相关报错,这是为什么?

2.我在ipc_rpmsg_eho_linux示例代码中加入DebugP_log,然后通过重启板子,能够在串口端看到循环打印信息从recvMsg = 0 ,一直到recvMsg = 99999,这是为什么呢?
同时我通过echo stop > state 和echo start > state在linux远程关闭/启动remotecore,就没有这些循环打印信息,只有重启板子才会出现循环打印,具体是什么原因造成的?


3.有没有好的测试方法或者思路能够帮助我测试Vring空间,我通过配置文件了解到 Vring空间大小应该是 256*512 byte,但是实际大小需要通过测试,目前没有好的方法,能够为我提供思路?
此致
FengLang