This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6614的 mcsdk_.2.01.00.01 和 mcsdk_.2.01.00.01p6 什么关系

6614的 mcsdk_.2.01.00.01   和  mcsdk_.2.01.00.01p6 什么关系  

我一直没有弄明白这个之间的关系,假如我使用mcsdk 2.1.0.1 setup.exe  的安装版本,是否还需要pacth包  p6  呢以及

mcsdk 2.1.0.1 setup.exe   和 pacth包 p6哪个更新一些。

还有假如需要使用pacth包p6 那是否 p6前面的p1 --p5是否都要安装

另外使用的uboot 和kernel应该git reset 到哪个版本

急求,望能详细解答

补充:sc_mcsdk_linux_2_01_00_01.arago.src.tar.gz 是什么  和 patch包里面的 arago.src 是什么关系