This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TDA4VM-Q1: 能否可以提供一个WKUP域/MCU域上使用中断方式读写UART0的例程

Part Number: TDA4VM-Q1


现在想使用中断方式来读写UART0,RTOS开发包里只有MAIN域的例程

  • 您好,我个人为您写了一段示例(RTOS中使用中断方式读写UART0)

    // 初始化UART0
    void init_uart0() {
    // 进行UART0的初始化配置
    // 配置UART0的中断使能
    }
    
    // UART0中断服务程序
    void uart0_isr() {
    // 检查中断标志,确定是接收中断还是发送中断
    // 如果是接收中断,读取接收到的数据并进行处理
    // 如果是发送中断,进行相应的处理
    }
    
    // 主函数
    void main() {
    // 初始化RTOS
    // 初始化UART0
    init_uart0();
    
    // 创建任务并启动RTOS
    // ...
    
    while (1) {
    // 在这里可以进行其他的任务处理
    }
    }


  • 这个程序结构我明白,我想要一个真实能跑的例程

  • 您好,目前TDA4产品通过e2e英文论坛提供技术支持,看您已经在专属的论坛上已经咨询相关问题了,可以继续在该论坛咨询TDA4产品,会更高效,感谢理解!

    e2e.ti.com/.../byd-jacinto-forum