你好,如何在MCU2_0和DSP_C6X_0之间互访内存,IPC的通讯效率有点低,想采用C66X_0直接访问MCU2_0的内存来做,效率应该更好一些。
如果可以,如何保证两个核心访问内存数据的一致性,同一个核心的话可以用互斥锁来保证数据一致性,不通核心之间如何保证?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,如何在MCU2_0和DSP_C6X_0之间互访内存,IPC的通讯效率有点低,想采用C66X_0直接访问MCU2_0的内存来做,效率应该更好一些。
如果可以,如何保证两个核心访问内存数据的一致性,同一个核心的话可以用互斥锁来保证数据一致性,不通核心之间如何保证?
你好,
如何在MCU2_0和DSP_C6X_0之间互访内存
可以用共享内存来实现跨核心的数据共享,再然后用信号量来实现数据的同步和互斥访问,这样就可以提高通讯效率,还确保了数据的一致
如何保证两个核心访问内存数据的一致性
使用硬件层面的同步机制,比如:缓存一致性协议,以及在软件层面使用同步原语,如信号量和互斥锁。
您好,
1.您的理解是正确的,信号量和互斥锁通常是在同一个核心上使用的,用于同步不同线程或进程之间的访问。在跨核心的情况下,由于不同核心之间的内存不共享,因此不能直接使用同一个信号量或互斥锁。
在跨核心的情况下,通常需要使用一些特殊的同步机制,例如消息队列、共享内存等。这些机制可以让不同核心之间进行通信和同步,从而实现跨核心的共享资源访问。
例如,在使用消息队列时,一个核心可以将消息发送到队列中,另一个核心可以从队列中接收消息。通过这种方式,不同核心之间可以进行通信和同步,而不需要直接访问共享资源。
在使用共享内存时,不同核心之间可以访问同一块物理内存,从而实现共享资源的访问。但是,由于共享内存的访问需要进行同步,因此通常需要使用一些同步机制,例如信号量或互斥锁,来保证共享内存的正确访问。
2.缓存一致性协议是指一种协议或机制,用于确保在多个处理器或核心共享同一块内存时,各个处理器或核心的缓存中的数据与主存中的数据保持一致。这样可以避免由于缓存中的数据不一致而导致的错误行为和数据损坏。
由于与数据一致性和同步相关的潜在问题,在系统内不同核心之间访问内存可能会很复杂。在处理MCU和DSP通信时,确保核心之间的数据一致性至关重要。
1.内存映射和寻址:
确保两个核心都可以访问的内存区域被正确映射和访问。
使用硬件或SDK提供的适当内存映射技术来允许内核之间的直接访问。
2.同步机制:
实现同步机制以避免并发访问问题。
互斥锁:使用像互斥锁这样的锁机制来确保对共享资源的独占访问。这样可以防止同时访问并保持数据一致性。
信号量:使用信号机制来指示何时数据准备好或何时核心完成对共享内存的访问。
3.缓存一致性:
确保内核之间的缓存一致性。一个核心所做的更改对另一个核心应该是可见的。
必要时使缓存无效或刷新,以确保更新的数据跨核心共享。
使用架构提供的内存屏障或缓存维护操作来同步内存访问。
我们确保上述所有关键点在IPC机制中都得到满足,它使用DDR中的共享内存在内核之间进行读写,并使用MAILBOX机制获得中断。
但这里的困难在于,核心何时从公共空间读取数据,并需要确保公共空间区域不会因损坏而被覆盖
对,这就是我上面说的如何保证公共空间读写数据如何保持一致性的问题,有没有什么办法可以保证?
1.是的,没有IPC,定时器基本是正确的,有了IPC,定时器就会有延时
2.用的是TimerP定时器,是在MCU2.0上,而且确实是引入了IPC后就开始不正确了
3.使用的是freeRTOS
以下是我大概的测试代码,
static void timerIsr(void *arg) { SPI_Transaction transaction ={0}; bool transferOK = true; uint8_t Received_DATA[8] = {0}; uint32_t payload = 0; //timerIsrCount++; int32_t status = 0; uint32_t i = 0; transaction.count = 4; transaction.txBuf = &NO_OP[0]; transaction.rxBuf = &Received_DATA[0]; transferOK = SPI_transfer((SPI_Handle)arg, &transaction); } void spi_transfer_timer(void * spi) { TimerP_Params_init(&timerParams); timerParams.runMode = TimerP_RunMode_CONTINUOUS; timerParams.startMode = TimerP_StartMode_USER; timerParams.periodType = TimerP_PeriodType_MICROSECS; timerParams.period = 20; timerParams.arg = (void *)spi; handle = TimerP_create(1, (TimerP_Fxn)&timerIsr, &timerParams); if (handle == NULL) { appLogPrintf("\n Timer Create 1 error \n"); //ret = false; } timerStatus = TimerP_start(handle); if (timerStatus != TimerP_OK) { appLogPrintf("Err: Coult not start the timer 1 \n"); } }