Part Number: AM5708
在使用AM5708配置UART1时,无法正常进入UART的发送和接收callBack
UART配置如下:
调用UART_write可以正常发送(发送完成之后也不会进writeCallback),无法接收数据
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
static void drv_uart_HwiInit(UART_HwAttrs *pHwAttrs)
{
Hwi_Params hwi_params;
Error_Block eb;
Error_init(&eb);
Hwi_Params_init(&hwi_params);
CSL_xbarIrqConfigure(CSL_XBAR_IRQ_CPU_ID_DSP1, CSL_XBAR_INST_DSP1_IRQ_44, CSL_XBAR_UART1_IRQ);
hwi_params.eventId = pHwAttrs->eventId;
hwi_params.arg = NULL;
hwi_params.priority = 0x20;
hwi_params.maskSetting = Hwi_MaskingOption_SELF;
hwi_uart = Hwi_create(4, drv_uart_ISRHandle, &hwi_params, &eb);
if(NULL == hwi_uart)
{
M_TraceL("HWI Uart Create Failed");
}
}好像没用,我把整个工程代码帖出来,帮忙看看有什么问题没,创建了一个Task循环判断,目的是通过串口中断实现自发自收
#include "drv_uart.h"
#include "drv_debug.h"
#include <string.h>
/* XDCtools Header files */
#include <xdc/std.h>
#include <xdc/cfg/global.h>
#include <xdc/runtime/Error.h>
#include <xdc/runtime/System.h>
/* BIOS Header files */
#include <ti/sysbios/BIOS.h>
#include <ti/sysbios/hal/Hwi.h>
#include <ti/sysbios/knl/Task.h>
#include <ti/board/board.h>
#define UART_INSTANCE (0)
#define TASK_UART_PRIORITY (8)
#define TASK_UART_STACK_SIZE (2048)
#define UART_BUFFER_SIZE (128 - 1)
typedef struct
{
uint8_t size;
uint8_t buffer[UART_BUFFER_SIZE];
}TS_UART_MESSAGE;
typedef struct
{
TS_UART_MESSAGE write;
TS_UART_MESSAGE read;
}TS_UART_DATA;
static UART_Handle uart_handle;
static Hwi_Handle hwi_uart;
static TS_UART_DATA uartData;
static Task_Handle task_uart_handle;
static uint8_t stack_task_uart[TASK_UART_STACK_SIZE];
TS_UART_DATA *drv_uart_GetUartData(void)
{
return &uartData;
}
static void drv_uart_GpioInit(void)
{
/*Pad configurations */
HW_WR_REG32(CSL_DSP_CORE_PAD_IO_REGISTERS_REGS + CSL_CONTROL_CORE_PAD_IO_PAD_UART1_RXD, 0x00040000);
HW_WR_REG32(CSL_DSP_CORE_PAD_IO_REGISTERS_REGS + CSL_CONTROL_CORE_PAD_IO_PAD_UART1_TXD, 0x00000000);
}
static void drv_uart_ISRHandle(uint32_t arg)
{
HwiP_clearInterrupt(4);
}
static void drv_uart_HwiInit(UART_HwAttrs *pHwAttrs)
{
Hwi_Params hwi_params;
Error_Block eb;
Error_init(&eb);
HwiP_Params_init(&hwi_params);
CSL_xbarDspIrqConfigure(1, CSL_XBAR_INST_DSP1_IRQ_44, CSL_XBAR_UART1_IRQ);
HwiP_clearInterrupt(4);
hwi_params.eventId = pHwAttrs->eventId;
hwi_params.arg = NULL;
hwi_params.priority = 10;
hwi_params.maskSetting = Hwi_MaskingOption_SELF;
hwi_uart = Hwi_create(4, drv_uart_ISRHandle, &hwi_params, &eb);
if(NULL == hwi_uart)
{
M_TraceL("HWI Uart Create Failed");
}
}
static void drv_uart_ConfigInit(void)
{
UART_HwAttrs uart_cfg;
UART_socGetInitCfg(UART_INSTANCE, &uart_cfg);
uart_cfg.edmaHandle = NULL;
uart_cfg.dmaMode = FALSE;
uart_cfg.loopback = FALSE;
UART_socSetInitCfg(UART_INSTANCE, &uart_cfg);
uart_handle->hwAttrs = &uart_cfg;
drv_uart_HwiInit(&uart_cfg);
}
void drv_uart_WriteCallback(UART_Handle handle, void *buf, size_t count)
{
// 发送成功
// M_TraceL("UART1 Send Complete");
}
void drv_uart_ReadCallback(UART_Handle handle, void *buf, size_t count)
{
uartData.read.size = count;
memcpy(uartData.read.buffer, buf, uartData.read.size);
// 发送事件
}
void drv_uart_Init(void)
{
UART_Params uart_params;
drv_uart_GpioInit();
drv_uart_ConfigInit();
UART_Params_init(&uart_params);
uart_params.writeDataMode = UART_DATA_BINARY;
uart_params.writeMode = UART_MODE_CALLBACK;
uart_params.writeCallback = drv_uart_WriteCallback;
uart_params.readDataMode = UART_DATA_BINARY;
uart_params.readMode = UART_MODE_CALLBACK;
uart_params.readCallback = drv_uart_ReadCallback;
uart_params.baudRate = 115200;
uart_params.dataLength = UART_LEN_8;
uart_params.parityType = UART_PAR_NONE;
uart_params.stopBits = UART_STOP_ONE;
uart_handle = UART_open(UART_INSTANCE, &uart_params);
if(uart_handle == NULL)
{
M_TraceL("Uart%d Open Failed", UART_INSTANCE + 1);
}
UART_read(uart_handle, uart_read.buffer, sizeof(uart_read.buffer));
}
void drv_uart_Write(uint8_t *data, uint16_t size)
{
if(uart_handle != NULL)
{
UART_write(uart_handle, data, size);
}
}
int32_t drv_uart_Read(uint8_t *buffer, uint16_t size)
{
return UART_read(uart_handle, buffer, size);
}
static void app_uart_TaskCallBack(UArg a0, UArg a1)
{
TS_UART_DATA *pData = drv_uart_GetUartData();
while(1)
{
if(pData->read.size != 0)
{
drv_uart_Write(pData->read.buffer, pData->read.size);
pData->read.size = 0;
}
Task_sleep(1000);
}
}
static void drv_uart_TaskInit(void)
{
Error_Block eb;
Task_Params task_params;
Error_init(&eb);
Task_Params_init(&task_params);
task_params.priority = TASK_UART_PRIORITY;
task_params.stackSize = TASK_UART_STACK_SIZE;
task_params.stack = stack_task_uart;
task_uart_handle = Task_create(app_uart_TaskCallBack, &task_params, &eb);
if(task_uart_handle == NULL)
{
M_TraceL("Task UART Create Failed");
BIOS_exit(0);
}
}
void app_uart_Init(void)
{
drv_uart_Init();
drv_uart_TaskInit();
}
static void Device_Init(void)
{
Board_initCfg boardCfg;
boardCfg = BOARD_INIT_PINMUX_CONFIG |
BOARD_INIT_MODULE_CLOCK |
BOARD_INIT_UART_STDIO;
Board_init(boardCfg);
}
/*
* ======== main ========
*/
int main()
{
Device_Init();
drv_uart_Init();
BIOS_start(); /* does not return */
return(0);
}我写了个中断函数示例,加上去试试
// 启用空闲中断的宏定义
#define ENABLE_IDLE_INTERRUPT() // 设置寄存器、配置
// 空闲中断处理函数
void IdleInterruptHandler(void) {
// 执行一些低优先级的任务或系统监控
}
int main() {
// 初始化系统和硬件
// 启用空闲中断
ENABLE_IDLE_INTERRUPT();
// 设置空闲中断阈值(每秒触发一次)
SetIdleInterruptThreshold(/* 阈值设置 */);
while (1) {
// 主循环,处理其他高优先级的任务
// ...
}
return 0;
}ENABLE_IDLE_INTERRUPT这部分应该怎么配置
不是配置项,就是个假设性的示例标识,可能是为了强调需要启用空闲中断的情况
void drv_uart_Read(void)
{
if(uart_handle != NULL)
{
#ifdef UART_DMA_ENABLE
CacheP_wbInv((void *)uartRead.buffer, (int32_t)sizeof(uartRead.buffer));
// 此处写的接收长度为1,假设长度设置为10,必须接收满10个字节才能触发中断
UART_read(uart_handle, uartRead.buffer, 1);
#else
UART_read(uart_handle, uartRead.buffer, 1);
#endif
}
}我将您的代码修改了一下
void UART_ISR() {
// 检查接收中断标志
if (UART_GetInterruptStatus(UART0, UART_INT_RX)) {
// 读取接收数据
uint8_t received_data = UART_Read(UART0);
// 将数据存入接收缓存
rx_buffer[received_length] = received_data;
received_length++;
// 检查是否达到预期长度
if (received_length >= 10) {
// 处理接收到的数据
// ...
// 重置接收长度
received_length = 0;
}
}
}
void drv_uart_Read(void)
{
if(uart_handle != NULL)
{
#ifdef UART_DMA_ENABLE
CacheP_wbInv((void *)uartRead.buffer, (int32_t)sizeof(uartRead.buffer));
// 设置FIFO中断触发阈值为1个字节
UART_SetFIFOInterruptLevel(uart_handle, UART_FIFO_RX1);
#else
// 设置FIFO中断触发阈值为10个字节
UART_SetFIFOInterruptLevel(uart_handle, UART_FIFO_RX10);
#endif
// 注册UART中断服务函数
UART_SetInterruptHandler(uart_handle, UART_ISR);
// 启用UART接收中断
UART_EnableInterrupts(uart_handle, UART_INT_RX);
}
}