This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,请问如何开启DDR的低功耗模式,以及低功耗模式恢复时如何进行IO retention的测试
您好,为您提供所有参阅文件链接:https://www.ti.com.cn/product/cn/TDA4VM?_ticdt=MTcwMjk2NjUyMHwwMTg4ZDk1Zjk4MzcwMDAzMjdhODNlZDZiZGMyMDUwNzUwMDI2MDZkMDA5NDJ8R0ExLjEuMTY1NjQxNDgyOS4xNjg3Mjc0MTAy#tech-docs
在技术文档处
希望对您有所帮助
您好,请问能否给出具体的指向,目前我在上面的文档中没有找到相关的帮助
已为您咨询产品线工程师,这需要一些时间
好的,感谢。期待您尽快回复
您好,
TDA4VM 的任何 SDK 均不支持此功能。您在哪个操作系统上检查此功能?
您好,我想要在Linux上对这个功能做检查
您好,我看到之前有人回复如下https://e2echina.ti.com/support/processors/f/processors-forum/794482/tda4vm/2915359#2915359
您指的不支持此功能,是指不支持低功耗状态的修改,还是关于IO retention的问题。
您好,硬件支持但Linux SDK不支持此功能。
您好,那您的意思是,如果我们想要做相关的测试,需要通过硬件来实现,软件这边没有办法进行相关的操作吗?
比如说,我们是否可以通过配置寄存器来实现这样的功能?
已跟进
这些都是使用配置寄存器实现的复杂特性。总而言之,SDK不支持此功能。
您好,请问是否有详细的配置寄存器的说明?
好的,期待您的回复。
请耐心等待
您好,请问有相关进展了吗
您好,由于美国圣诞节假期,产品线工程师回复可能会推迟到1月2日。请您耐心等待。谢谢
我们不分享寄存器设置,因为bigger picture(Linux resume)要复杂得多,并且SDK不支持。