This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

6678 QDMA Region0 的 IPR 拉不高



TI的工程师你们好!

目前使用6678 在BIOS下进行QDMA的调试 目前发现的问题是 想要配置成Region0 下的QDMA发送 但是Region0的IPR一直是0 但是Global内的IPR正常置位

并且QDMA传数正常 在DDR内(EMIF-》DDR)可以看到正确的图像数据,所以想问下我的程序究竟是哪里出了问题,程序依照CSL EDMA3的测试合集程序修改

QDMA初始化源程序:

int QdmaInit (
  int       instNum,
  unsigned char     channelNum,
  int       regionNum,
  int       CoreId,
  CSL_Edma3CmdIntr*            regionIntr,
     CSL_Edma3Handle*             hModule,
     CSL_Edma3Obj*                edmaObj,
     CSL_Edma3ParamHandle*        hParamPing,
     CSL_Edma3ChannelObj*         chObj,
     CSL_Edma3ChannelHandle*      hChannel,
     CSL_Edma3ParamSetup*         myParamSetup
  )
{
    CSL_Edma3CmdDrae            regionAccess;
    CSL_Edma3Context            context;
    CSL_Edma3ChannelAttr        chAttr;
    CSL_Edma3CmdQrae            qraeSetup;
    CSL_Status                  status;  

    /* Module initialization */
   if (CSL_edma3Init(&context) != CSL_SOK)
   {
    printf ("Error: EDMA module initialization failed\n");
    return -1;
   }

   /* Module level open */
   *hModule = CSL_edma3Open(edmaObj,instNum,NULL,&status);
   if ((*hModule == NULL) || (status != CSL_SOK))
   {
    printf ("Error: EDMA module open failed\n");
    return -2;
   }

    /* Shadow Region: Enable DRAE enable(Bits 0-15) it. */
    regionAccess.region = regionNum;
    regionAccess.drae   = 0x0000;
    regionAccess.draeh  = 0x0000;
    if (CSL_edma3HwControl(*hModule,CSL_EDMA3_CMD_DMAREGION_ENABLE, &regionAccess) != CSL_SOK)
    {
      printf ("Error: EDMA region enable command failed\n");
      return -3;
    }

    /* Enable access for all QDMA channels in the SHADOW Region. */
    qraeSetup.region = regionNum;
    qraeSetup.qrae   = 0xFF;
    if (CSL_edma3HwControl(*hModule,CSL_EDMA3_CMD_QDMAREGION_ENABLE, &qraeSetup) != CSL_SOK)
    {
      printf ("Error: EDMA QDMA region enable command failed\n");
      return -4;
    }

       /* QDMA Channel Open */
       chAttr.regionNum = regionNum;
       chAttr.chaNum    = channelNum;
       *hChannel = CSL_edma3ChannelOpen(chObj, instNum, &chAttr, &status);
       if ((*hChannel == NULL) || (status != CSL_SOK))
       {
           printf ("Error: EDMA channel open failed\n");
           return -5;
       }

       /* Map QDMA Channel to the PING Param Block i.e. 1 */
       CSL_edma3HwChannelSetupParam (*hChannel, 3);

       /* Setup the trigger word for the QDMA Channel. */
       CSL_edma3HwChannelSetupTriggerWord(*hChannel, 7);

       /* PING Parameter Entry Handle */
       *hParamPing = CSL_edma3GetParamHandle(*hChannel, 3, &status);
       if (*hParamPing == NULL)
       {
           printf ("Error: EDMA get handle for param entry 1 failed\n");
           return -6;
       }

       /* Setup param entry */
       myParamSetup->option = CSL_EDMA3_OPT_MAKE(CSL_EDMA3_ITCCH_DIS, \
                                                CSL_EDMA3_TCCH_DIS, \
                                                CSL_EDMA3_ITCINT_DIS, \
                                                CSL_EDMA3_TCINT_EN,\
                                                0,CSL_EDMA3_TCC_NORMAL,\
                                                CSL_EDMA3_FIFOWIDTH_NONE, \
                                                CSL_EDMA3_STATIC_EN, \
                                                CSL_EDMA3_SYNC_AB, \
                                                CSL_EDMA3_ADDRMODE_INCR, \
                                                CSL_EDMA3_ADDRMODE_INCR);
        //myParamSetup->option = 0x0010000C;
  myParamSetup->srcAddr  = 0x70000000;
  myParamSetup->aCntbCnt  = 0x024402D0;
  myParamSetup->dstAddr  = 0x81000000;
  myParamSetup->srcDstBidx = 0x02D002D0;//high 16bit is for dest
  myParamSetup->linkBcntrld = 0x0000ffff;
  myParamSetup->srcDstCidx = 0x0;
  myParamSetup->cCnt = 0x00000001;

       /* Setup PING to operate with this PARAM Entry. */
       if (CSL_edma3ParamSetup(*hParamPing, myParamSetup) != CSL_SOK)
       {
            printf ("Error: EDMA param setup failed\n");
            return -7;
       }

       /* Enable Channel */
       if (CSL_edma3HwChannelControl(*hChannel,CSL_EDMA3_CMD_CHANNEL_ENABLE, NULL) != CSL_SOK)
       {
            printf ("Error: EDMA channel enable command failed\n");
            return -8;
       }

       return 0;

}

Main 函数调用:

     i=QdmaInit (
       1,          //使用EDMA CC 1
       64,       //使用QDMA channel0
       CSL_EDMA3_REGION_0,
       CoreId,
       &regionIntr,
          &hModule,
          &edmaObj,
          &hParamPing,
          &chObj,
          &hChannel,
          &myParamSetup
       );

Hwi内调用:

    if (CSL_edma3ParamWriteWord(hParamPing,3,0x81000000+0x65F40*CountIn) != CSL_SOK) {
         printf ("Error: EDMA param write word failed\n");
    }

    if (CSL_edma3ParamWriteWord(hParamPing,7,2) != CSL_SOK) {
         printf ("Error: EDMA param write word failed\n");
    }

    /* Poll IPR bit */
    regionIntr.region = CSL_EDMA3_REGION_0;
    do {
        CSL_edma3GetHwStatus(hModule,CSL_EDMA3_QUERY_INTRPEND,&regionIntr);
    } while (!(regionIntr.intr & 0x1));

    /* Clear pending interrupt */
    if (CSL_edma3HwControl(hModule,CSL_EDMA3_CMD_INTRPEND_CLEAR, &regionIntr) != CSL_SOK)
    {
         printf ("Error: EDMA clear interrupt pend command failed\n");
    }

程序最后一直卡在那个do while循环里了 通过观察0x02722000发现IPR都是0 但是观察0x02721068发现IPR正确置位了,我试过在调用的时候

将CSL_EDMA3_REGION_0 改为 CSL_EDMA3_REGION_GLOBAL 发现程序就正常运行了 同时观察Region0 的 QDMA event enable寄存器 发现是

0x00000001 说明region0的 QDMA channel0 也正确打开了 但是为什么IPR就是不能置位 是还有什么地方没有配置吗?

  • 需要置位寄存器QRAE,及相应region中IER寄存器相应bit,然后再查看一下相应region的IPR寄存器,shandow region0 IPR寄存器对应地址偏移是0x2068

  • /* Enable access for all QDMA channels in the SHADOW Region. */ qraeSetup.region = regionNum; qraeSetup.qrae = 0xFF; if (CSL_edma3HwControl(*hModule,CSL_EDMA3_CMD_QDMAREGION_ENABLE, &qraeSetup) != CSL_SOK) { printf ("Error: EDMA QDMA region enable command failed\n"); return -4; }

    程序里这句就是置位QREA了吧?

    我也确认了0x0380 也确实就是0xFF 不过没有置高

    不过现在我使用DMA 并且使用手动置位的方式实现了同样的功能 现在程序运转正常了!