This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
BIST在启用时会执行一系列的内建自测,输出测试结果或错误,所以通过在启用BIST功能的位置添加打印信息,可以获得有关BIST是否被正确启用的信息。但,这并不能完全保证BIST测试本身正常执行和结果。
BIST由硬件控制,内部操作可能无法直接通过软件观察。我给您提供三点测试方案:
1. BIST结果寄存器:*查看是否存在BIST执行结果的寄存器。
2. BIST中断或状态信号:检查是否有与BIST执行相关的中断或状态信号。BIST完成后,可能会触发一个中断或者改变某个状态信号,通过检测这些信号的变化来确认BIST测试的完成。
3. BIST执行时间:有些BIST测试可能需要一定的时间来执行。