开发平台AM335XD, 添加一款网络接口芯片 swith PHYs ksz8863RLL,百兆以太网模式, 接口为RMii, 原来开发版Linux内核配置的是一个千兆以太网PHY芯片 ar8031, 如果需要支持ksz8863这款芯片需要做哪些修改? Linux内核版本是3.2.0,目前修改的内容如下:
1.网络接口定义部分,在arch/arm/mach-omap2/board-am335xevm.c中,由原来的千兆网络接口定义RGMII改为RMii接口定义如下:
{"mii1_crs.rmii1_crs_dv", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLDOWN},
{"mii1_rxerr.mii1_rxerr", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLDOWN},
{"mii1_txen.mii1_txen", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"mii1_txd1.mii1_txd1", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"mii1_txd0.mii1_txd0", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_OUTPUT},
{"mii1_rxd1.mii1_rxd1", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLDOWN},
{"mii1_rxd0.mii1_rxd0", OMAP_MUX_MODE1 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLDOWN},
{"rmii1_refclk.rmii1_refclk", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLDOWN},
{"mdio_data.mdio_data", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_INPUT_PULLUP},
{"mdio_clk.mdio_clk", OMAP_MUX_MODE0 | AM33XX_PIN_OUTPUT_PULLUP},
{NULL, 0},
2. 修改am33xx_cpsw_init()函数,网络模式改为百兆网口模式 am33xx_cpsw_init(AM33XX_CPSW_MODE_RMII, NULL, NULL); 即修改寄存器gmii_sel的值为0x45;
3.内核配置如下:
编译内核后,启动发现不能发现我们的网络芯片ksz8863, 如下:
[ 2.481844] davinci_mdio davinci_mdio.0: davinci mdio revision 1.6
[ 2.488292] davinci_mdio davinci_mdio.0: no live phy, scanning all
[ 2.511748] davinci_mdio: probe of davinci_mdio.0 failed with error -5
请问,是不是还有需要修改内核的地方,如何让内核网络的MAC驱动支持我们的这款片子,谢谢!