你好:
1: 我想问一下这个MATLAB 和 CCSV5.5是怎么相互建立链接的。
2: 这个MATLAB 是否可以显示CCSV5.5从内存中抓取的TVP5158的摄像头数据(硬件环境DM8168, 软件环境EZSDK)。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好:
1: 我想问一下这个MATLAB 和 CCSV5.5是怎么相互建立链接的。
2: 这个MATLAB 是否可以显示CCSV5.5从内存中抓取的TVP5158的摄像头数据(硬件环境DM8168, 软件环境EZSDK)。
谢谢!
你指的是MATLAB上帮助写DSP代码的软件吧。这个和TVP5158有什么关系。
你的TVP5158, 是否只是用了一个DVO口来传送数据?
那么你用CCS去内存里拿到的数据,就应该是多个通道复合的。
你不需要用Matlab,只要自己写个程序按照手册上的format出抽取出几个通道的数据合并成完整的图像即可。
在验证多通道之前,你可以先配置5158为单通道,这样直接可以从内存里拿到单通道的一帧图像吧,这样就不用自己再去解析了
你好:
1: 在CCS中抓取5158采集的数据。我看在CCS tool->save memory中有一步是选择start address,这个该填什么地址。长度怎么填写。
2: 拿到数据以后怎么合并成完整的图像呢?
谢了!