This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

K2EVM-HK(6638K2K)开发板AIF2时钟配置问题

Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

TI工程师:

        你好~

现在手里有块K2EVM-HK(6638)开发板,需要通过AMC接插件实现DSP与FPGA的AIF2通信;

看了开发板相关手册,AIF2的参考时钟来自时钟芯片CDCM6208的输出端Y0_P/N的122.88MHz时钟送给DSP(6638K2K)的SYS_CLKP/N。其中时钟芯片CDCM6208的输入端(SEC_REFP/N)是19.2MHz时钟,来自VCTCXO。

为了实现DSP与FPGA的AIF2时钟同源,FPGA侧需要通过AMC接插件送给时钟芯片CDCM6208的输入端(PRI_REFP/N)来代替开发板上的VCTCXO 19.2MHz时钟。

那么时钟芯片CDCM6208能否自动选择输入端为PRI_REFP/N,还是必须通过微控器LM3S2D93重新编程才可以?(如图标注

谢谢~

  • CDCM6208的具体问题还请去时钟版问。

    以我的了解,CDCM6208的输入时钟可以通过管脚上下拉选择或通过SPI/I2C接口配置。

  • 您好,

    我们可以提供针对于kepler2(66AK2HX,tci6638)等全套的平台软件解决方案,加快学习和研发流程。

    瑞典Enea公司是TI的白金合作伙伴,成立于1968年,是嵌入式软件操作系统方面的专家。

    从去年开始提供针对于TI Kepler2 芯片的的全套平台软件解决方案,此方案包括诺基亚等国际公司采用,包括下面部分:

    1. CPU(A15)上运行ENEA Linux操作系统 (Linux是未来CPU上操作系统的趋势)
    2. DSP(CorePAC)上运行ENEA OSEck硬实时操作系统 (20多年历史的DSP操作系统,爱立信、诺基亚、中兴、华为、大唐、波音、NASA、安杰伦、罗德施瓦茨及国内大量军工研究所等采用)。
    3. CPU和DSP间,DSP和DSP间采用“共享内存池”的LINX通讯(LINX是ENEA的IPC通讯模块)
    4. 可以与CCS集成的Optima实时调试工具,用于监控DSP上的系统状态。
    5. DSP image bootloader,用于Linux加载DSP执行文件,彻底告别JTAG仿真器。
    6. DSP Coredump功能,由CPU Linux负责收集DSP的死机信息(包括代码运行文件/行数,寄存器信息,栈信息等八段类型),并保存在Linux的文件系统中供分析。
    7. DSP Shell功能,可通过Linux Shell连接到DSP OSEck RTOS的Shell上面,用于人机交互,调试用途。

    可以随时联系我们技术交流

    Br
    William.dong@enea.com