This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在ccs6.1.1上尝试使用多核的openmp例程,按照downloads.ti.com/.../building_openmp_app.html
链接中进行操作
当我点击错误时,他会跳转到一个.xs文件,如下图
我在想是不是缺少一些必要文件,我目前下载了以下文件
我不清楚问题应该如何解决
或者TI有没有可编译执行的openmp例程让我参考一下?
您的意思是不是在bios中的memory设置呢?
您查看一下BIOS的配置文件,查找一下和内存分配使用相关的设置,还要再确保一下内核堆的配置与OpenMP的要求相匹配。
要将内核堆的配置添加到.cfg文件中,确保分配使用是与OpenMP兼容的
我在这个页面做更改,之后rebuild就又变回原来的配置了,完全没用。
我也试着改了.cfg的代码部分,但是报错行在上面和下面无关,我感觉不是这样做。
我看了下图这个文档,也没有找到哪里要与openmp兼容的地方,是因为要看别的文档吗
后来我改了下图中xdctools的版本号,ps:原来是3.31.0.24_core
之后,错误变成了下图
Description Resource Path Location Type
Cannot read property "cfgScript" from undefined omp_config.cfg /openmp_teat2 Configuration Validation XDCTools Configuration Marker
总之,我现在特别困惑,完全不知道从何处下手解决这些问题
Description Resource Path Location Type
Cannot read property "cfgScript" from undefined omp_config.cfg /openmp_teat2 Configuration Validation XDCTools Configuration Marker
你检查检查更改是否被正确提交并且被包含在重建的过程中。
还有检查一下你的更改,确保语法和配置都是正确