Part Number: TMS320C6657
1. JTAG上的电平转换器不上电,影响DSP的启动,而且此时PORZ复位不起作用;不知道什么原因?
2.用仿真器查看,如果DSP不启动,连接仿真器查看DSP寄存器,在没有初始化的情况下,PLL会有一个分频信号会从1变为0
相关电路如下:



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320C6657
1. JTAG上的电平转换器不上电,影响DSP的启动,而且此时PORZ复位不起作用;不知道什么原因?
2.用仿真器查看,如果DSP不启动,连接仿真器查看DSP寄存器,在没有初始化的情况下,PLL会有一个分频信号会从1变为0
相关电路如下:



而且PORZ不起作用?
是否有测量过供电电压,时钟输入和复位信号是否满足数据手册上的要求。
现在的仿真器是3.3V的,所以要用电平转换器;
用的什么仿真器?大部分仿真器是1.8v/3.3v兼容的。即使不兼容也有适配器转换的。