This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dm385解码显示卡顿问题



大家好,

     我用的是dm385芯片,使用ipncrdk 3.8,通过读文件解码显示的时候,随机的卡住一会。间隔的时间有几分钟,半个小时,解码的帧率越高,可能卡的更频繁些。请问是什么原因导致的。谢谢。

  •  

    解码分辨率帧率?显示分辨率帧率?

    385频率?

    当时跑了什么其他业务?385有在做采集吗?停掉一些业务是否能改善?

  • 我能想到可能的情况:

    1. ckeck cpu的频率,看cpu是否被降频率了  #cat /proc/cpuinfo

    2. 读取的视频源文件是不是有问题,可以在PC上确认一下

    3. 视频源文件的分辨率和帧率是否是系统支持的

    4. 系统进程过多,占用了很多系统资源

  • 谢谢回复。

    1、检查了cpu应该是没问题。

    2、源文件也没问题,我是用一个文件轮循播放的。1080p 60fps

    3、系统进程不多。只跑一个解码显示的测试程序。出现卡的时候,系统进程会突然变高。如init,sync_supers,kworker/0:1,这些某一个变高。

    单独环回测试ipcBitsoutHost也会出现卡的现象,请问是否跟quePut函数中的Hwi_disable有关系呢?是否能把它注释了。注释了会有什么后果。为什么arm端也有这个函数调用呢ne?

  • 楼主兄弟,这个问题你解决了吗?小弟我也遇到了这个问题?该怎么解,望指教!