本人参考c6657的EVM开发板设计的电路,SGMII的参考时钟为250MHz,PHY芯片使用88E1112,在使用EMACLOOPBACK的例子测试的时候是正确的。但是在与计算机连接进行收发数据包时发现以下问题:
1.计算机和PHY芯片的连接显示为1G的网络,但是无法收到DSP发送的数据包,DSP也无法接收。
2.DSP在配置SGMII寄存器时时钟无法link up,sgmii的状态寄存器的值为0X30。
所以想请教一下
1.sgmii和phy的自协商连接受到哪些因素的影响,参考时钟?供电?PHY芯片的配置?
2。SGMII的loopback,serdes的loopback和88E1112中mac侧连接的loopback是怎么用的,有什么区别