Hi,
定制c6748板卡,和lcdkc6748类似。安装SDK"bios_c6sdk_02_00_00_00_setupwin32.exe",安装以后自带bios_6_33_01_25和ndk_2_20_06_35。另安装CCS版本6.0.0.00190 。现在要在这个硬件、软件平台上开发网络功能,需要使用NDK。因为自带第三方.lib文件是coff格式并且无源码,所以最终目标铁定必须是coff格式,所以必须重新编译NDK。
现在在ccs中导入就会出现以下错误,完整错误提示”
See details below.
Error: Import failed for project 'ndk_core_build' because its compiler definition is not available. The project does not appear to be a 'CCS Project'. Please try importing it through the 'General > Existing Projects into Workspace' wizard.”
请问这是什么问题?如果不通过CCS导入编译的方法,还有其他什么方法可以重新编译NDK? 谢谢!
Best Regards,
GAN XJ