我所使用的芯片是C6418,要用到FFT库函数,但是对FFT函数的使用不是很明白,我使用的是ccs3.3,在C6400文件夹下,有很多FFT的头文件,就拿dsp_fft.h来说吧,里面有个函数void DSP_fft(const short *w, int nsamp, short *x, short *y); 第一个是旋转因子,第二个是是长度,第三个是输入要进行fft变换的数据,第四个是输出fft变换后的数据,我想问的是,旋转因子怎么生成,我没有找到库函数,难得是需要自己把代码拷贝出来生成吗,旋转因子的长度又是多少了,输入的*X的值会被改变吗? 求各位大神帮帮忙。