This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用论坛中的Keystone1 软件开发包中程序编译生成out文件相关问题



编译器为CCS6.0,DSP板为TI官方开发板EVM-C6678

使用Keystone1 软件开发包中的UART程序,编译工程之后生成了UART.out文件(无error),但是CCS工程栏中的显示Debug文件夹中的文件前面都有个问号,是这样的:

我刚开始没有管这个问题,然后直接连接DSP,装载out文件的时候显示如下:

然后按F8,发现程序好像跑了一些就跳出了

刚开始设计DSP开发,请问哪位高手知道哪里除了问题??(src中的keystone_common.c 和keystone_UART_Init_drv.c也拖进了src)