This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6671: C6671的使用

Part Number: TMS320C6671


您好:

在下面链接中   www.elecfans.com/.../202008171273563.html, 我看到说,

“其采用战略设计方法帮助开发人员在无需具备相应技术经验的条件下熟悉多核器件。采用 C6671 DSP 进行设计的客户将受益于 TI 突破性多核特性,包括高性能、每个核更多外设数量与更大存储器容量,以及单个器件上的定点与浮点性能等。

利用 TI C6671 DSP,开发人员不但可测试多内核产品是否能满足其需求”

我的问题是,它是单核DSP,和其他单核的DSP,比如28335,在开发上有区别吗?本来打算用C6671单核,减轻开发难度

  • DSP之间的主要区别:DSP core 主频,片上协处理器,外设接口决定应用场景。

    C6671的DSP core是c66x,最高1.25GHz,要比28335的主频高很多,所以C6671一般应用在需要高速处理大量数据的应用场景。F28335主要用在电机控制等工业应用上。这两个系列在外设上区别还是很大的,我没有用过F28335,所以不知道开发难度如何。

  • Hi Shine, 我的意思不是硬件,是开发环境,和 DSP本身代码开发,比如需要系统或者只需要裸跑?多核之间需要设置?等等,比如单核的ARM,裸跑的话,很简单

  • 是开发环境,和 DSP本身代码开发

    开发环境都是用ccs+xds仿真器,代码都可以用c写,可以裸跑也可以跑RTOS操作系统,都是单核的,不涉及到多核通信,底层的驱动TI会提供,算法和外设的软件配置会有差别。另外,F28335是带片上flash的,所以不需要外接flash存储代码。