您好
请问关于weston启动Qt和Qt弹出一个Dialog初始位置会随机的问题有人遇到过吗
现象如下图,打开Dialog的时候,Dialog出现的位置随机。并且运行程序的时候主窗口出现的位置随机
期望现象:主窗口位置可以初始化在固定位置,Dialog初始位置在主窗口中间
系统版本:Linux version 5.10.168
SDK版本:ti-processor-sdk-linux-rt-am62xx-evm-08.06.00.42
期望效果:
想知道:
1、该问题是因为什么原因造成的,是否有办法解决
2、如果有办法可以解决,可以怎么操作使窗口位置能固定
3、是否新版本已经解决该问题