Part Number: AM623
请问AM6231的A核Main_SPI0在驱动上没有从机模式,对吗?那如果使用主机模式能否使用DMA?是否可以配置为DMA模式?如果可以应该怎么配置呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: AM623
请问AM6231的A核Main_SPI0在驱动上没有从机模式,对吗?那如果使用主机模式能否使用DMA?是否可以配置为DMA模式?如果可以应该怎么配置呢?
请问AM6231的A核Main_SPI0在驱动上没有从机模式,
您可以启用 SPI 从机模式,但通常不建议这样做。请参阅此处了解更多详细信息和建议:
那如果使用主机模式能否使用DMA?是否可以配置为DMA模式?如果可以应该怎么配置呢?
有关如何使 DMA 适用于 SPI0 的详细信息,请参阅此处。请注意,这是基于 SDK v9.1 的。