e2echina.ti.com/.../tms320c6748
接上面的问题
我使用了biospsp库,现在想加入watchdog,但是我发现默认的bios prd的clk配置为timer1,由于watchdog必须要用到timer1
所以我将这个修改为timer0,现象线程之间无法进行切换,prd的swi中断无发进入,但是使用timer1就正常,请问一下:
1.bios prd是不是也必须用timer1?tsk现在是由prd驱动的


2.如果必须用的话,那软件看门狗是不是就没法实现?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2echina.ti.com/.../tms320c6748
接上面的问题
我使用了biospsp库,现在想加入watchdog,但是我发现默认的bios prd的clk配置为timer1,由于watchdog必须要用到timer1
所以我将这个修改为timer0,现象线程之间无法进行切换,prd的swi中断无发进入,但是使用timer1就正常,请问一下:
1.bios prd是不是也必须用timer1?tsk现在是由prd驱动的


2.如果必须用的话,那软件看门狗是不是就没法实现?
1. BIOS PRD 是否必须使用 Timer1?
1.bios prd是不是也必须用timer1?tsk现在是由prd驱动的
是的,系统中的其他部分是依赖于 Timer1 工作的
如果必须用的话,那软件看门狗是不是就没法实现?
您可以用硬件看门狗,它是独立处理器的计时器,不受 BIOS PRD 影响