static struct omap_musb_board_data musb_board_data = {
.interface_type = MUSB_INTERFACE_ULPI,
/*
* mode[0:3] = USB0PORT's mode
* mode[4:7] = USB1PORT's mode
* AM335X beta EVM has USB0 in OTG mode and USB1 in host mode.
*/
.mode = (MUSB_HOST << 4) | MUSB_OTG,
//.mode = (MUSB_HOST << 4) | MUSB_HOST,
.power = 500,
.instances = 1,
};
static void __init am335x_evm_init(void)
{
am33xx_cpuidle_init();
am33xx_mux_init(board_mux);
omap_serial_init();
am335x_evm_i2c_init();
am335x_evm_setup(NULL, NULL);
omap_sdrc_init(NULL, NULL);
usb_musb_init(&musb_board_data);
omap_board_config = am335x_evm_config;
omap_board_config_size = ARRAY_SIZE(am335x_evm_config);
/* Create an alias for icss clock */
if (clk_add_alias("pruss", NULL, "pruss_uart_gclk", NULL))
pr_warn("failed to create an alias: icss_uart_gclk --> pruss\n");
/* Create an alias for gfx/sgx clock */
if (clk_add_alias("sgx_ck", NULL, "gfx_fclk", NULL))
pr_warn("failed to create an alias: gfx_fclk --> sgx_ck\n");
}
你好,ti团队,我希望了解到一些usb配置的问题,我在网页上还未找到适合我的方法,所以在此提出我的疑问,希望可以得到帮助。
问题1:在里面的我看到usb的配置模式有两个OTG和HOST,我想要将usb0设为host模式(已实现),而usb1设为periphera模式,应该如何做?
问题2:usb1要成为periphera模式,是否意味着不用给他配置电源,而是作为host的一端给它供电?
问题3:如果我想要实现usb设备的通信,应该如何做,是否有示例呢?
我会继续进行查找解决,如果有情况,我会第一刻分享到这里。