您好,FAE
我现在TDA4 mcu1_0上接入了四路pwm输入,我想通过定时器捕获的方式来采集频率,我在8.6的sdk里没找到有关于定时器输入捕获的用法,有什么例子可以参考么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,FAE
我现在TDA4 mcu1_0上接入了四路pwm输入,我想通过定时器捕获的方式来采集频率,我在8.6的sdk里没找到有关于定时器输入捕获的用法,有什么例子可以参考么?
有什么例子可以参考么?
TI目前没有官方例子
我个人为您写了一段示例,希望对您有所帮助
#define PWM_INSTANCE (0U)
#define PWM_TIMER_PERIOD (100000000U) // 假设PWM信号周期为100ms
#define PWM_INPUT_CAPTURE_TIMEOUT (1000000U) // 输入捕获操作超时时间为1s
void pwmInputCaptureCallback(uint32_t pwmNum, uint32_t timeStamp)
{
// 当发生输入捕获事件时调用此回调函数
// 这里执行进一步的处理
printf("PWM 输入在时间戳 %u 被捕获\n", timeStamp);
}
int main()
{
// 初始化PWM驱动程序
ETPWM_init();
// 配置PWM为输入捕获模式
ETPWM_Handle pwmHandle = ETPWM_open(PWM_INSTANCE, NULL);
if (pwmHandle == NULL) {
printf("初始化PWM驱动程序时出错\n");
return -1;
}
// 设置PWM周期
ETPWM_setPeriod(pwmHandle, PWM_TIMER_PERIOD);
// 启用输入捕获模式
ETPWM_configureInputCapture(pwmHandle);
// 注册输入捕获回调函数
ETPWM_registerInputCaptureCallback(pwmHandle, pwmInputCaptureCallback);
// 启动PWM
ETPWM_start(pwmHandle);
// 等待输入捕获事件发生 (或可以在这里执行其他处理)
while (1) {
// 在这里添加一些延迟或其他处理
}
// 关闭PWM句柄
ETPWM_close(pwmHandle);
return 0;
}