想问下DM8127这颗CPU ID和REV ID,是不是每颗芯片都有一个唯一的ID可以通过寄存器值读出来,相关的寄存器地址是多少
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
想问下DM8127这颗CPU ID和REV ID,是不是每颗芯片都有一个唯一的ID可以通过寄存器值读出来,相关的寄存器地址是多少
Hi,
通常用MAC_ID寄存器即可用来区分。
其他的ID要读取会比较麻烦,不好操作。
BR,
Eason
请在Technical Reference Mannual 这个文件里面搜寻MAC_ID0_LO,连续共有4个寄存器。
你提到的那个是数据手册,侧重硬件方面的;寄存器相关信息请到TRM里面找。
你好,我看MAC_ID0_LO连续四个寄存器说明是可读可写的,这样用户就可以修改了?
另外这8个寄存器
#define DM81XX_ID_W0 (0x48141844)
#define DM81XX_ID_W1 (0x48141828)
#define DM81XX_ID_W2 (0x4814182C)
#define DM81XX_ID_W3 (0x4814184C)
#define DM81XX_ID_R0 (0x4814183C)
#define DM81XX_ID_R1 (0x48141848)
#define DM81XX_ID_R2 (0x48141824)
#define DM81XX_ID_R3 (0x48141850)
有相关说明文档吗?谢谢!
你好,我看MAC_ID0_LO连续四个寄存器说明是可读可写的,这样用户就可以修改了? 另外这8个寄存器 #define DM81XX_ID_W0 (0x48141844) #define DM81XX_ID_W1 (0x48141828) #define DM81XX_ID_W2 (0x4814182C) #define DM81XX_ID_W3 (0x4814184C) #define DM81XX_ID_R0 (0x4814183C) #define DM81XX_ID_R1 (0x48141848) #define DM81XX_ID_R2 (0x48141824) #define DM81XX_ID_R3 (0x48141850) 有相关说明文档吗?谢谢!