您好!
我想问下关于6678网络协处理器的几个问题:
1.有没有关于网络协处理器(包括PA,SA)使用的例子工程?
2.关于收包产生中断的问题。在GE_TEST_SERDES_LOOPBACK模式下,每收到一个包,确实能产生一次中断。
但在GE_TEST_DSP0_TO_DSP1模式下时,DSP A的0核给DSP B的1核发以太网帧,DSP B根本就没有没有产生中断,
请问如何才能让DSP B的1核产生中断?另外我也不知道DSP B到底有没有收到数据,如果收到是如何接收的,放在哪?
3.我想问下载网络协处理器中使用pktDMA,是如何选用rx flow的?比如DSP A向DSP B发以太网帧,那么DSP B这边是
如何知道要从选择哪个rx flow,进而选择某个队列?
谢谢!