This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【bcp】关于Packet DMA接收数据问题



目前在做bcp和fftc的相关调试。遇到问题汇总:

1. QMSS和CPPI相关初始化配置成功,bcp使用host packet descriptor,TX DMA已经正确配置TX FDQ并把配置好的描述符压到TX QUEUE上,bcp header信息和负载信息均正确,RX DMA通过配置accumulator中断通知输出到达,中断可以正常触发,但是读取RX端的描述符时,发现描述符中的data buffer指向的内存没有数据,数据长度有值,却是错误的。RX的描述符第三个word中表明error flag的23-20bit是2,请问这可能是什么原因导致?

2. bcp的初始化信息,包括hBcp,hGlblFDQ,hRx,hTx,是否可以只初始化一次,后面重复使用?

诚邀TI工程师解答。