我用的是米尔科技的MYB-AM3358开发板,想要在SYSBIOS下进行调试,建立的Project是ccs5.3下给的Hello Example 模板,没做任何修改,连接仿真器,烧写的时候出问题,烧写不进去,给的提示是Can't find a source file at "c:\users\qmx\appdata\local\temp\ti_mkl~3\src/exit.c", 求大神帮忙指导指导
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我用的是米尔科技的MYB-AM3358开发板,想要在SYSBIOS下进行调试,建立的Project是ccs5.3下给的Hello Example 模板,没做任何修改,连接仿真器,烧写的时候出问题,烧写不进去,给的提示是Can't find a source file at "c:\users\qmx\appdata\local\temp\ti_mkl~3\src/exit.c", 求大神帮忙指导指导
您可以看看console中的提示,应该是您的ddr没有初始化,需要导入gel文件。
可以参考 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_SYSBIOS_Industrial_SDK_Getting_Started_Guide#Building_and_Running_Sample_Application
另外,gel文件中的ddr时序配置,需要根据您所使用的开发板进行配置。
我加载了gel文件,是ti给的StarterWare中的AM335x_15x15_EVM_v1_5.gel,初始化后,加载.out文件,还是原来的问题,无法烧写
首先不同的板子,所需要的gel文件是不一样的,建议你看这个就应该明白了:
http://www.deyisupport.com/files/m/sitara_arm/11904.aspx
你用的米尔科技的MYB-AM3358和TI的GPEVM应该还是有差别的,建议你向米尔科技的技术支持索要适用于他们板子的GEL文件,然后load仅这个gel文件后进行初始化,没有这个GEL,DDR无法初始化,后面完不了。