背景:am335x + CFI NorFlash
以前看到过 Steven Liu 的一个如下帖子说明,有几个疑问恳请解释下
1.U-Boot要支持CFI NorFlash的话 是否编译的Target 选择 am335x-evm_norboot 就可以??
2.打算通过网口的方式先行启动的话,编译uboot版本的Target是这个吧,am335x_evm_usbspl?
3.能否给个通过网口来启动焊接CFI NorFlash的am335x的文档?
期待ti工程师们的解答,谢谢~
以下是Steven Liu曾经的一个答复:
“首先,在使用norflash启动时候,因为norflash支持XIP,所以如果是跑linux的话,只需要编译出u-boot.bin文件,放入norflash运行即可。不是用MLO(SPL)和uboot.img。
你说到的把相关的image(u-boot.bin)放到norflash里面,有很多种方式,网口,usb口,SD卡,之类的都可以。思路是启动进入到了uboot里面后,直接写进去就可以了。如果是要量产的方式,建议你,可以参考下面这两个帖子里面的方法:
网口:www.deyisupport.com/.../51935.aspx
usb口:www.deyisupport.com/.../52381.aspx
”