This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TDA4VM: TDA4VM 8摄像头方案

Part Number: TDA4VM


1.8*3MP @30FPS@YUV420 摄像头方案是否支持?4个摄像头一组分别接到2个CSI接口。

2.VPAC,CSI资源利用率建议最大不超过多少?(此方案 计算CSI 43.2%,CSI 100%)

  • 我认为将4个摄像头连接到2个CSI接口的方案可能是可行的

    此方案 计算CSI 43.2%,CSI 100%

    系统设计应该选择对性能影响较小的那个方案

  • 系统有两个CSI接口,但想接8个摄像头

  • 系统有两个CSI接口,但想接8个摄像头

    考虑尝试使用多路复用器或交换器来实现

  • 用复用器方案只能分时使用,我们希望8个同时用。在 《Jacinto 7 摄像头捕捉和成像子系统》——4.2通用8摄像头用例中,每CSI接口接4*2MP,资源占用28%,换成4*3MP不行?必须用两路CSI接入?

  • 换成4*3MP不行?

    3MP相比于2MP,在像素数量上大约增加了50%,这将直接影响到CSI接口的数据传输率和处理器的图像处理负载。如果原先4个2MP摄像头的配置占用资源大约28%,增加到3MP后,资源占用会显著增加,可能超过单个CSI接口能够处理的范围,这就是为什么可能需要使用两路CSI接入的原因

  • 请问,系统SOC有两个CSI接口  ,要接8个3MP camera,解串器选型和数据聚合有什么方案?

  • 解串器选型和数据聚合有什么方案?

    我认为您这样的设计是在通过解串器将多个视频流合并成少数几个高带宽流,然后通过有限的CSI接口传输给SOC。

    解串器选型问题

    1. 带宽兼容性:选择的解串器应能够处理高分辨率摄像头(3MP)生成的数据流。每个3MP摄像头在30FPS时大约需要的带宽是多少,根据这个来选择能够处理相应数据量的解串器。

    2. 通道数量:考虑到您需要连接8个摄像头,而且SOC只有两个CSI接口,您需要寻找支持多通道输入的解串器。这样的解串器可以将多个摄像头的数据流合并为一个流,以减少对CSI接口的需求。

    3. 兼容性:确保一下解串器与您选用的摄像头接口兼容,并且能够无缝地与SOC通讯

    数据聚合方案

    多对一映射:您可以使用解串器将多个摄像头的数据流合并为单个数据流

    其次,帧率与分辨率调整:在不牺牲太多图像质量的前提下,适当调整帧率和分辨率可以减少数据量,使得数据聚合方案更加可行。

    3. 同步与时序控制:在数据聚合时,确保一下所有摄像头的数据流都能够被正确同步和时序控制,以避免图像撕裂或帧丢失