在使用 SET_FAILURE_REASON(status);这个语句连接时一直报错。
错误如下:
<Linking>
undefined first referenced
symbol in file
--------- ----------------
_SetReason F:\\CCS3_8\\MyProjects\\loop\\Debug\\main.obj
error: unresolved symbols remain
error: errors encountered during linking; "./Debug/loop.out" not built
然后找到了failure.h这个文件里面有个:
#define SET_FAILURE_REASON(code) SetReason(FILED ,__LINE__,code)
void SetReason(int fileID,int lineNo,int failureCode);
但是一直没有找到failure.h对应的库?整个安装目录都找过了,没有找到。
但是一直没有找到failure.h对应的库在哪呢?谁能给一个?或者怎么可以解决。