This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6748: TMS320C6748

Part Number: TMS320C6748


我需要调用dsplib进行256点的FFT,我参考了starterware中的FFT例程并利用DSPF_sp_fftSPxSP函数计算,问题在于,结果的长度似乎和常规的复数FFT不同,比如256点的复数FFT结果应该是256个复数,即按float储存应该是512个,而例程中,额外分配了4个float的空间,我不明白这些空间是用来储存什么内容的
/****************************************************************************/
/*                                                                          */
/*              ���ٸ���Ҷ�任 / ���ٸ���Ҷ��任����                       */
/*                                                                          */
/*              2014��04��20��                                              */
/*                                                                          */
/****************************************************************************/
#include <stdio.h>                  // C ���Ա�׼�������������
#include <math.h>                   // C ��ѧ������

#include "mathlib.h"                // DSP ��ѧ������
#include "dsplib.h"                 // DSP ������

/****************************************************************************/
/*                                                                          */
/*              �궨��                                                      */
/*                                                                          */
/****************************************************************************/
// ����ϵ�
#define SW_BREAKPOINT     asm(" SWBP 0 ");

// ���ٸ���Ҷ�任
// �� �� ��������Сֵ
#define PI                3.14159
#define F_TOL             (1e-06)

/****************************************************************************/
/*                                                                          */
/*              ȫ�ֱ���                                                    */
/*                                                                          */
/****************************************************************************/
// ���ٸ���Ҷ�任����
// ���Կ��ٸ���Ҷ�任����
// ע��:TI DSP�� ���֧��һ���Լ��� 128K ����� FFT
#define Tn  1024
// ����Ƶ��
#define Fs  1000.0
// �ź�
float Input[2*Tn+4];
// FFT �����ź�
#pragma DATA_ALIGN(CFFT_In, 8);
float CFFT_In[2*Tn+4];
// FFT �����ź� ����
float CFFT_InOrig[2*Tn+4];
// FFT ���
#pragma DATA_ALIGN(CFFT_Out, 8);
float CFFT_Out[2*Tn+4];
// IFFT ���
#pragma DATA_ALIGN(CFFT_InvOut, 8);
float CFFT_InvOut[2*Tn+4];
// �м�������ʱ����
float CTemp[2*Tn+4];
// �洢��ת����
float Cw[2*Tn];
// ģ
float Cmo[Tn+2];

// ������λ��ת
#pragma DATA_ALIGN (brev, 8);
unsigned char brev[64]=
{
	0x0, 0x20, 0x10, 0x30, 0x8, 0x28, 0x18, 0x38,
	0x4, 0x24, 0x14, 0x34, 0xc, 0x2c, 0x1c, 0x3c,
	0x2, 0x22, 0x12, 0x32, 0xa, 0x2a, 0x1a, 0x3a,
	0x6, 0x26, 0x16, 0x36, 0xe, 0x2e, 0x1e, 0x3e,
	0x1, 0x21, 0x11, 0x31, 0x9, 0x29, 0x19, 0x39,
	0x5, 0x25, 0x15, 0x35, 0xd, 0x2d, 0x1d, 0x3d,
	0x3, 0x23, 0x13, 0x33, 0xb, 0x2b, 0x1b, 0x3b,
	0x7, 0x27, 0x17, 0x37, 0xf, 0x2f, 0x1f, 0x3f
};

/****************************************************************************/
/*                                                                          */
/*              ��������                                                    */
/*                                                                          */
/****************************************************************************/
// ������ת����
void tw_gen(float *w, int n);
// FFT ����
void FFTTest();

/****************************************************************************/
/*                                                                          */
/*              ������                                                      */
/*                                                                          */
/****************************************************************************/
int main(void)
{
	// FFT ����
	FFTTest();

	// �ϵ�
	SW_BREAKPOINT;
}

/****************************************************************************/
/*                                                                          */
/*              ���ٸ���Ҷ�任����                                          */
/*                                                                          */
/****************************************************************************/
// ������ת����
void tw_gen(float *w, int n)
{
	int i,j,k;
	double x_t,y_t,theta1,theta2,theta3;

	for(j=1,k=0;j<=n>>2;j=j<<2)
	{
		for(i=0;i<n>>2;i += j)
		{
			theta1=2*PI*i/n;
			x_t=cos(theta1);
			y_t=sin(theta1);
			w[k]=(float)x_t;
			w[k+1]=(float)y_t;

			theta2=4*PI*i/n;
			x_t=cos(theta2);
			y_t=sin(theta2);
			w[k+2]=(float)x_t;
			w[k+3]=(float)y_t;

			theta3=6*PI*i/n;
			x_t=cos(theta3);
			y_t=sin(theta3);
			w[k+4]=(float)x_t;
			w[k+5]=(float)y_t;
			k+=6;
		}
	}
}

// ���ٸ���Ҷ�任
void FFTTest(void)
{
	// �����������ź�
	unsigned int i;
	for (i=0;i<Tn;i++)
		Input[i]=5*sin(2*PI*150*(i/Fs))+15*sin(2*PI*350*(i/Fs));

	// ȷ�����ٸ���Ҷ�任��
	unsigned char rad;
	if(Tn==16 || Tn==64 || Tn==256 || Tn==1024 || Tn==4096 || Tn==16384 || Tn==65536)
		rad=4;
	else if(Tn==8 || Tn==32 || Tn==128 || Tn==512 || Tn==2048 || Tn==8192 || Tn==32768)
		rad=2;
	else
	{
		printf ("��֧�� ���� %d ����ٸ���Ҷ�任��\n",Tn);
		return;
	}

	// ���� FFT
	for (i=0;i<2*Tn;i++)
		CFFT_In[i]=0.0;
	for (i=0;i<Tn;i++)
	{
		CFFT_In[2*i]=Input[i];		// ʵ��
		CFFT_In[2*i+1]=0;     		// �鲿Ϊ 0
	}

	// ����һ�������źŸ���
	memcpy(CFFT_InOrig,CFFT_In,2*Tn*sizeof(float));

	// ������ת����
	tw_gen(Cw,Tn);

	// FFT ����
	DSPF_sp_fftSPxSP(Tn,CFFT_In,Cw,CFFT_Out,brev,rad,0,Tn);

	// �������
	for(i=0;i<Tn;i++)
		Cmo[i]=0.0;
	for(i=0;i<Tn+2;i++)
	{
		Cmo[i]=sqrtsp(CFFT_Out[2*i]*CFFT_Out[2*i]+CFFT_Out[2*i+1]*CFFT_Out[2*i+1]);
		Cmo[i]=Cmo[i]*2/Tn;
	}

	// ����һ�� FFT �������
	memcpy(CTemp,CFFT_Out,2*Tn*sizeof(float));

	// IFFT ����
	DSPF_sp_ifftSPxSP(Tn,CFFT_Out,Cw,CFFT_InvOut,brev,rad,0,Tn);

	// �ָ� FFT ���
	memcpy(CFFT_Out,CTemp,2*Tn*sizeof(float));

	printf("\n���� FFT ���Խ��:");

	unsigned char Flag;
	for(i=0;i<Tn;i++)
		if(abs(CFFT_InOrig[i]-CFFT_InvOut[i])>F_TOL)
			Flag=1;

	if(Flag==1)
			printf ("ʧ�ܣ�\n");
	else
			printf ("�ɹ���\n");
}

  • ,结果的长度似乎和常规的复数FFT不同,比如256点的复数FFT结果应该是256个复数,即按float储存应该是512个,而例程中,额外分配了4个float的空间,

    在主函数中,使用`DSPF_sp_fftSPxSP`函数进行FFT,FFT输入和输出分配了`2*Tn+4`个`float`的空间,`Tn`是FFT的点数。这里额外的4个`float`空间是DSP库函数`DSPF_sp_fftSPxSP`的要求。这些额外的空间用于辅助计算,涉及到算法内部的缓存对齐为了避免边界条件下的读写错误。

    在TI的DSPs中,在DSP优化的FFT实现中,,经常会有一些特定要求确保性能优化,比如数据对齐。这是DSP库特定实现的一部分,并且这种做法并非在所有FFT库中都会看到。